Other Parts Discussed in Thread: TCA9517
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9517-Q1 主题中讨论的其他器件:TCA9517
实施的最佳方式是什么?
USB 至任意>驱动 TI 器件的 I2C、同一 I2C 通过带状电缆连接到另一个电路板。 它将通过另一条带状电缆从该板连接到第三个板。
我们希望通过将 USB 连接到任何一个到第一个板来与每个板上的部件进行通信
USB 至任何>3.3V 电平。 器件 I2C 上拉电阻可以是1.2V 或1.8V 、因此我们将使用第一个器件 TCA9517。
现在的问题是如何实现、以便缓冲和电平转换的 I2C 信号可以到达第二和第三板。