This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:有关通过菊花链板实现 I2C 连接的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991290/tca9517-q1-question-about-daisy-chaining-boards-for-i2c-connection

器件型号:TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件:TCA9517

实施的最佳方式是什么?

USB 至任意>驱动 TI 器件的 I2C、同一 I2C 通过带状电缆连接到另一个电路板。 它将通过另一条带状电缆从该板连接到第三个板。

我们希望通过将 USB 连接到任何一个到第一个板来与每个板上的部件进行通信

USB 至任何>3.3V 电平。 器件 I2C 上拉电阻可以是1.2V 或1.8V 、因此我们将使用第一个器件 TCA9517。

现在的问题是如何实现、以便缓冲和电平转换的 I2C 信号可以到达第二和第三板。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、

    我们的应用专家已收到您的问题的通知、并将作出相应的回复。

    此致、

    Eric Hackett  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew、

    您似乎正在使用9517器件来重新驱动信号。 只要不将9517的 B 侧连接在一起、就可以串联堆叠它们。 只要这些带状电缆长度不会过长、这就可以正常工作。 器件本身确实会引入一些传播延迟、但 在100kHz 时应该可以正常工作。 在400kHz 时、这可能取决于电缆的长度(总线上的电容负载)。

    您是否只是检查一下您的设置在理论上是否起作用?  

    -Bobby