This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS304:使用 TVS 二极管的3.3V SPI 瞬态保护

Guru**** 2928510 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991683/esds304-3-3v-spi-transient-protection-using-tvs-diodes

器件型号:ESDS304
主题中讨论的其他器件:ADS8681

你(们)好。  


我在设计中使用3.3V 10MHz SPI 信号、需要保护它们免受瞬态影响。


我找到了 ESDS304DBVR、想知道它是否适合我的应用。


此设计中路径容差最低的器件(ADS8681)的最大额定输入电压为3.6V。


ESDS304DBVR 的额定值为@ Vrwm = 3.6V、Vbrf = 4.5-7.5V、Cline = 2.8pF 最大值、不过我不确定 VCLAMP。 在所述的 IPP 变体中是否合适?


如果没有、您可以推荐其他合适的器件、或者可能还有其他技术吗?

谢谢、

阿尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Al、

    我认为该器件非常适合您的应用。 虽然此器件的钳位电压确实超过 ADC 中数字 I/O 的绝对最大值、但这并不意味着它将无法保护您的系统免受瞬态影响。 在大多数 IC 数据表中、绝对最大值表是指恒定直流电压(即持续时间超过20us 的电压)。 ESD 和浪涌瞬态分别仅持续几纳秒和几微秒。 这意味着 ADC 上的数字 I/O 引脚应能够处理高于3.6V 的瞬态电压。确定器件可承受的最大瞬态电压的唯一方法是在每个引脚上运行 TLP 曲线、并查看器件发生故障的电压 在。 遗憾的是、业界的大多数器件都没有提供这些数据。  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白。

    感谢 Matt 的快速回复。

    阿尔