This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3202:USB 3.0多路复用

Guru**** 2928450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991687/hd3ss3202-usb-3-0-muxing

器件型号:HD3SS3202

您好!

USB 3.0接口是否需要通过 type c 连接器实现高速差动多路复用器? 另一种方法是将两个通道短接。 对此我有不同的看法、有人说由于创建残桩而需要信号完整性、有人说这不是精心布局的问题。 对于系统成本和电路板空间、最好不要使用多路复用器。 请告诉我您对此有何看法。 谢谢!

此致、


车架

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garret、

    我建议在 USB-C 连接器的 TX1/2和 RX1/2引脚上使用高速多路复用器。 这是 USB-C 设计的常见设计实践。 与短接这些引脚相比、这将实现更好的信号完整性、并可防止互操作问题、因为 除了 USB 数据外、TX1/2和 RX1/2引脚可被重新用于其他用途。 USB 2数据引脚(DP 和 DM)可能会短接在一起、从而节省极性、 因为 SI 问题不是很重要、DP 和 DM 不会被用于其他类型的数据。