This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:MII 模式

Guru**** 2944270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991584/dp83822i-mii-mode

器件型号:DP83822I

对于 TX_CLK、第5页的"引脚功能"显示了引脚类型为输出、而对于 MII 模式为高阻态。  在第8页的表1中、我看到复位期间引脚状态是 PD。

那么、我想问在什么条件下该引脚在 MII 模式下呈现高阻态?

对于 RX_CLK、第5页的"引脚功能"中没有引脚状态信息、表1中复位期间的引脚状态为 PD。

那么、该引脚上没有高阻态? 该引脚可能呈现什么状态?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    1. 当器件处于正常运行状态并配置到 MII 接口时、该引脚为高阻态。
    2. 对于 RX_CLK、它像 TX_CLK 引脚那样为高阻态。

    此致、

    Adrian Kam