This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4551-Q1:内部主稳压器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991326/tcan4551-q1-internal-main-regulator

器件型号:TCAN4551-Q1

大家好!
我有兴趣在不使用内部主稳压器的情况下使用 TCAN4551。
我想通过使用+5V 电压直接向芯片馈送电压来排除绕过主内部稳压器的 Vbatt 电源、而不是从 Vsup 引脚馈送 Vbatt 电源。
您是否认为可以通过将+5V 直接注入 VCCFLTR 引脚、然后使 Vsup 引脚悬空来为 TCAN4551供电?
这是安全的工作条件、还是会危及其可靠性?

感谢您的关注、

Fabio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fabio、

    器件正常工作需要 VSUP。 它在低功耗模式下为器件供电、并用于唤醒和 INH 功能。 VCCFLTR 不是电源输入引脚、只需使用外部电容器来稳定和滤除电源。 您只应在该引脚上连接一个电容器、并将电容器连接到 GND。

    对于 TCAN4551、建议 VSUP 引脚上的最小电压为5.5V。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Chris