This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:TCA9509MRVHR 和 TCA9509RVHR 之间的差异

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991557/tca9509-difference-between-tca9509mrvhr-and-tca9509rvhr

器件型号:TCA9509

尊敬的:

您能告诉我 TCA9509MRVHR 和 TCA9509RVHR 之间的差异吗、我在数据表中找不到它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它们在卷带中具有不同的方向;请参阅数据表的第18页。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!

    库珀

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett