This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:在未连接 mipi 和 EDP 信号的情况下、状态寄存器不显示 ERR

Guru**** 2766615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991375/sn65dsi86-status-register-does-not-show-err-without-connecting-mipi-and-edp-signal

器件型号:SN65DSI86

当我评估 SN65DSI86时、I2C 工作正常、但在 mipi 和 EDP 屏幕未连接时无法读取设置的 ERR 位。 如何解释这种现象? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您指的是哪个 ERR 位?

    谢谢

    David