This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD122:USB3.1 Gen2认证

Guru**** 2925460 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990940/esd122-usb3-1-gen2-certification

器件型号:ESD122

您好!

实施 ESD122的系统是否已通过 USB3.1 Gen2认证?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Kuramochi、

    您指的是什么系统和认证?  ESD122只是一个分立式2通道二极管、可保护系统免受 ESD 事件的影响。 此器件可用于保护 USB 3.1第2代线路。  

    此致、

    Matt Smith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt -San、您好!

    感谢你的答复。

    是的、我知道 ESD122只是一个保护器件。

    我想知道实施 ESD122的系统是否通过了 USB3.2认证。

    您是否听说过它?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi-San、

    我不熟悉此认证。 但是、我们过去曾让客户将此器件用于 USB 3.2第2代应用、但它对他们来说效果不错。 信号完整性没有受到影响、它提供了良好的 ESD 保护。 这能回答您的问题吗?  

    此致、

    Matt Smith