This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:最大距离

Guru**** 2760735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991122/dp83867ir-maximum-distance

器件型号:DP83867IR

大家好、  

我的客户询问:
  1.器件与以太网变压器(磁体)之间的最大可能距离是多少?  
2.   设备和 控制器(以太网 MAC)之间的最大可能距离是多少?


谢谢
Eran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eran、

    1. 我们建议将器件和磁性元件之间的布线长度保持在2英寸以下。
    2. 我们建议将器件和以太网 MAC 之间的布线长度保持在6英寸以下。

    这些建议旨在确保系统的良好信号完整性。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、  

    感谢您的回答。

    我们是否有 一个文档,让他们通过 RGMII 了解长度参数。 他们 使用的是 PCB 材料 IT8350、并希望检查是否可以延长线。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eran、

    我没有关于 RGMII 长度参数的 TI 文档。 RGMII 标准定义了6英寸布线长度。 下面是一个 E2E 主题、我在这里更详细地讨论了这个问题。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/interface-forum/555640/rgmii-trace-length

    此致、

    Adrian Kam