This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关可与 USB 集线器配合使用的产品的建议、请咨询

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990840/inquiry-for-recommendations-on-products-that-can-be-used-with-usb-hub

主题中讨论的其他器件:TUSB4020BITPS65988EVMTUSB8020B

您好、支持团队

有人要求为可与客户的 USB 集线器搭配使用的产品提供建议。

该产品的特性如下。

1.与主机和 USB 连接时、通过集线器 IC 与两个器件连接。

2.连接到两个已连接设备中的一个与主机通信

在实现上述功能时、我想通过 Vbus 电压来切换两个已连接的器件。

随附了一个简单的方框图。

如果您有一个能够实现此功能的 USB 集线器或开关 IC、请推荐它。

如果有一个解决方案即使不是单芯片也可以实现、请推荐它。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器应该工作、USB 设备是全速?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    请同时回答全速/高速。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB4020BI 是具有2个端口的 HS 集线器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来很完美 让我订购开发板、然后报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需注意它是 USB 2.0。 我需要超高速集线器  我们将继续了解 USB3.1集线器理念。  我过去订购的是 TPS65988EVM、它没有 USB C 到 USB C 的数据连接。  这意味着 PD 集线器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB8020B 是具有两个端口的 USB3.1 gen1集线器。 但我们没有带 Type-C 连接器的集线器参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian

    如果您看一下 TUSB4020BI 的 EVM 电路图、则会使用外部5V 电源、如下图所示。

    是否可以在不使用外部电源的情况下使用 VBUS?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    外部5V 电源 称为自供电。

    如果 使用 Vbus 作为电源、 则称为总线供电

    两者都应该起作用