This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:时序要求

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I, TUSB8042A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991402/tusb4041i-timing-requirements

器件型号:TUSB4041I
主题中讨论的其他器件: TUSB8042A

大家好、

我对 TUSB4041I 和 TUSB8042A 的时序要求有疑问。

上电时序要求如下所述。

·TUSB4041I 应在 VDD 之前启动 VDD33
·TUSB8042A 应在 VDD33之前启动 VDD

这两者之间的差异很大。
对吗?

还是只是一个错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    没有差异、但图不同、但在注释中进行了说明。

    总之:

    数据表中有一项要求(注释[1])规定,如果使用无源复位电路,VDD33应在 VDD11之后斜升。  这一要求旨在防止客户在1.1V 之前斜升3.3V、并且 GRSTz 上的内部上拉电阻上升至3.3V、从而允许无源复位在1.1V 电源轨通电之前完成、从而导致无效复位。  在实际应用中、大多数实现方案同时(或在 us 内)具有3.3V 和1.1V 斜坡、并且在无源复位电路引脚上包含足够大的电容、以便在电源轨稳定后、复位保持低电平所需时间。 评估模块就是这种情况。   GRSTz 引脚上的电容器将根据平台中的斜坡时间而变化。  1uF 对于许多应用来说是可以接受的、如果斜坡时间较慢、2.2uF 将提供更大的裕度。

    如果设计中有一个有源复位电路、该电路不依赖于 GRSTz 上的内部上拉电阻器、则电源轨定序无关紧要。

    此致、

    JMMN