This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:I2C 引脚与放大器;D/S 拼写错误

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991538/tusb3410-i2c-pins-d-s-typo

器件型号:TUSB3410

团队、

I2C 引脚(SCL、SDA)是开漏还是推挽? I2C 标准要求使用漏极开路驱动器、但数据表将这两个引脚描述为具有驱动和灌电流功能的三态 CMOS 输出。 您的评估板在两条线路上显示了上拉电阻器(通常为1K)。 数据表显示 SDA 包含一个内部100uA 上拉电阻器。


2.在数据表第4页中、底部图中的引脚19有一个拼写错误:引脚名称应为"Sout/IR_Sout"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TUSB3410 SDA/SCL 引脚为推挽式、TUSB3410具有内部 MCU、并使用位拆裂进行通信或 I2C。 FW 在运行期间禁用引脚上的上拉电阻。 引脚在 PD 和 Hi-Z 之间工作  

    2.谢谢、我将向数据表所有者介绍这方面的内容。