This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:支持10Base-T

Guru**** 2970930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990830/dp83867is-supporting-10base-t

器件型号:DP83867IS

从 DP83867的 DS 中可以看到、器件支持:

IEEE 802.3 10BASE-Te、100BASE-TX 和1000BASE-T 规范

因此、该器件在10BASE-Te 中运行、但它能否与以10BASE-T 工作的 PHY 通信?

作为参考、DP83822 DS 声明:

DP83822 EEE 支持100Mbps 和10Mbps 速度。 在10BASE-Te 操作中、EEE 以更低的发送振幅运行、该振幅可与10BASE-T PHY 完全互操作。

由此看来、DP83867可以与另一个以10BASE-T 工作的 PHY 通信 这种理解是否正确?

您能给我指一下定义10BASE-T 和10BASE-Te 之间差异的任何材料吗?
它只是降低的传输振幅、用于节能吗?

此致、
Darren