This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987EVM:能否更换 LM3489控制器?

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990603/tps65987evm-can-lm3489-controller-be-replaced

器件型号:TPS65987EVM
主题中讨论的其他器件:LM3489

您好!

在 TPS6587EVM 的参考设计文件中、使用了迟滞控制模式降压控制器 LM3489。

基于此设计、我有几个问题-

  • LM3489降压控制器是否可以替换为任何其他降压电路?
  • 连接到 TPS6587EVM 的降压转换器的主要特性是什么?
  • 迟滞控制模式是否用于实现稳定性? 或任何特定原因?
  • 在电流控制模式下、我是否可以将其替换为内部补偿降压转换器?

期待讨论!

此致、

Madhurya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhurya、

    使用 LM3489的主要原因是它能够在旁路模式下运行、基本上允许100%占空比。 这样、您就可以在20V 合同期间将20V EVM 电源直接传递到 VBUS。 不过、您无需在设计中使用 LM3489。 如果您选择的直流/直流器件具有与 LM3489相似的反馈引脚实现、那么这就足够了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Adam!

    感谢你们的澄清:) 我现在更好地理解了它的工作!

    此致、

    Madhurya