This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV047A:启用所有通道时的功耗/电流消耗是多少?

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991309/ds90lv047a-what-is-the-power-current-consumption-with-all-channels-enabled

器件型号:DS90LV047A

我可能在数据表中错过了它、但您能告诉我假设使用所有通道时的功耗或电流消耗是多少。

谢谢、

Larry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Larry、

    电流消耗最大为30mA

    此致、

    I.K.