This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:数据表中可能存在错误

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991147/tca6424a-possible-error-in-datasheet

器件型号:TCA6424A

大家好、

在 TCA6424A 的数据表的第6.5节中、tocf 的单位可能不正确。

该规格被列为最大值300µs μ s、我认为应该是300ns。 请告诉我这是否正确。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yanni、

    看起来您是正确的。 6.5中的表引用了 I2C 系统的 I2C 标准。 最大300的下降时间单位应为 ns、而不是微秒。

    谢谢、

    -Bobby