This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD3086E:D、DE 和 RE 引脚上的上拉/下拉值

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991210/sn65hvd3086e-pull-up-down-value-on-d-de-and-re-pins

器件型号:SN65HVD3086E

您好!

 

我对 SN65HVD3086有一些问题。

 

1)

数据表指定 D 和 DE 的输入电流为-100 ~ 100uA。

根据数据表 P13上的图21、D 具有50kOhm 内部上拉电阻、而 DE 具有50kOhm 内部下拉电阻。

因此、我认为该规格实际上与下面的规格类似。

 

 

最小

最大

输入电流 D

-100uA (由于50kOhm 上拉电阻)

 

输入电流、DE

 

100uA (由于50kOhm 下拉电阻)

 

2)

D 和 DE 引脚在内部 GND 和引脚之间都有一个 zenor 二极管和一个钳位二极管。

这些二极管的泄漏电流是否足够小、因此可以忽略它、并且不会影响上述输入电流?

 

3)

如果1)和2)是、我想下面是每个引脚的输入电压条件。

这是我的理解是否正确?

对于 D 外壳、是 VCC 5.5V 还是5V?

对于 DE 情况、DE 输入电压是5.5V、5V 还是其他条件?

 

 

输入电压条件

最小

最大

输入电流 D

D=0、VCC=5V 或5.5V?

-100uA (由于50kOhm 上拉电阻)

 

输入电流、DE

DE=5.5V 还是5V?

 

100uA (由于50kOhm 下拉电阻)

 

4)

我想知道这些内部50kOhm 上拉和下拉电阻的最小值和最大值

如果3)是、

D 上的内部上拉电阻和 DE 上的下拉电阻的最小值应为5.5/100u = 55k Ω 或5V/100u = 50k Ω。

是这样吗? 最大值是多少?

 

5)

这与2)相关。 您能告诉我这些二极管的泄漏电流值吗?

 

6)

下面来自数据表中的"接收器电气特性"。

  

测试条件显示 VIH=2V、VIL=0.8V。

在这些情况下、这些条件是否意味着 RE 输入电压为2V 和0.8V?

此致、
OBA  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    这些是非常好的问题。 1)和2)、您的理解是正确的。 逻辑引脚电流主要通过电阻器。 二极管泄漏可以忽略不计。 在所有过程、温度和电压变化范围内都保证电流值。 我认为典型电阻器远大于50k、可能接近几百千欧。 这些电阻器值在 器件中可能有很大差异。 我想你 可以用55k 作为最小值 但是、我 无法在  最大侧找到数据。  同样、二极管 泄漏可以忽略不计。 当电压处于 工作区域内时、 不应打开二极管。   接收输入 电流 的额定值 为2V 和0.8V。 但是、逻辑 引脚应 采用相同的设计。  

    此致、

    Hao