This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:强制上行端口全速

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/991179/tusb4041i-force-upstream-port-to-full-speed

器件型号:TUSB4041I

大家好、团队、

我想强制将 TUSB4041I 的上行端口设置为 FS。

请告诉我如何操作?

(设备或 Windows10设置正常)

此致、

Itoh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Itoh-San、您好!

    TUSB4041不支持强制进入 FS 模式。  对于 FS 合规性测试、我们将 TUSB4041放置在 FS 集线器后面、以防止 USB 2.0测试规范中所述的 HS 连接。

    此致、

    JMMN