This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT33:该部件可以驱动50欧姆同轴电缆多长时间?

Guru**** 2830885 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990770/sn65lvdt33-how-long-of-a-50-ohm-coax-cable-can-this-part-drive

器件型号:SN65LVDT33

我的设计需要通过50欧姆同轴电缆驱动 SN65LVDT33的输出。  长度限制是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina、您好!

    最大距离是一个取决于多种因素(速度、可容忍信号失真、可容忍抖动等)的系统参数。 您将需要在系统中测试该值。 此器件有一个 EVM、您也可以使用它进行评估。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我们使用 SN74LVC3G17DCUR 成功驱动这些电缆-作为一个受过良好教育的猜测、 您认为 SN65LVDT33器件 与 SN74器件一样具有输出驱动能力吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Katrina、您好!

    否、SN65LVDT33的驱动能力不如 SN74器件。 我对这里的长度没有最佳的猜测、因为输出并不是为了长距离驱动。 这就是 LVDS 输入的作用。  您能否将 SN65LVDT33置于信号的末尾?

    此致、

    I.K.