This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:在 Vref1 = Vref2时、开关配置中的 PCA9306

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, SN74LVC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990945/pca9306-pca9306-in-switch-configuration-while-vref1-vref2

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G66

您好!

我们希望设计在同一 I2C 总线上使用多个器件。 这些器件可能由3.3V 待机功耗或3.3V 正常功耗供电。

为了避免电压冲突和电流泄漏、我们希望将 PCA9306用作缓冲器。

由于两个电压电平都是3.3伏、 因此我们遵循数据表中的图10。 在此图中、EN 引脚由 GPIO 控制(我们希望将其连接到正常电源正常状态)

我们注意到它声称"GPIO:高逻辑电平不超过 Vref2 + Vth"。 但是、在9.2.1中、EN 要求不小于 Vref1 + Vth

当 Vref1 = Vref2时、这两条语句看起来会发生冲突。 你有什么建议吗? 谢谢  

最棒的

Kc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vref1 = Vref2应用是一种特殊情况、在这种情况下、不使用基准晶体管、并且其他一些限制不适用。 要了解原因、请参阅 [常见问题解答]中引用的说明 LSF 转换器如何工作?

    PCA9306不是缓冲器、而是无源开关。

    如果您只是想断开总线段、请使用更小、更便宜 的开关、如 SN74LVC2G66。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Clemens 的帮助!  

    Kc、

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Eric Hackett