This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:我们的 TPS25810能否替代 PTN36241G+ NX5P3090UKZ

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990769/tps25810-can-our-tps25810-replace-ptn36241g-nx5p3090ukz

器件型号:TPS25810

大家好、

我们是否有集成解决方案来替代 PTN36241+ NX5P3090UKZ? TPS25810能否正常工作?

使用案例是 USB3.1 (C 型5Gbps)

PTN36241G:   USB 数据驱动器芯片

NX5P3090UKZ: USB Vbus 电源开关和电流限制

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS25810不会接触 USB 数据线、因此无法用作 PTN36241G 等转接驱动器。 它可以是 VBUS 电源开关和限流器、并且可以提供 VCONN。  

     NX5P3090UKZ 是一款 USB Type-C PD 器件。 TPS25750D 等效于此器件。 TPS25810仅是 USB Type-C 器件、不适用于 VBUS 上高于5V (容差范围)的电压。  

    谢谢、

    Emma