This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS160PR410:到外设器件的转接驱动器通道连接

Guru**** 2932750 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990680/ds160pr410-re-driver-channel-connection-to-peripheral-device

器件型号:DS160PR410
您好!

在我的设计中、我们将转接驱动器 IC DS160PR410用于 x4 PCIe 通信。

转接驱动器 RX 通道0至3连接到主器件 TX 通道 、而转接驱动器 TX 通道0至3连接到外设器件 RX 通道。

我们将 转接驱动器 RX 通道0连接到 PCIe 通道2、RX 通道1连接到 PCIe 通道3、RX 通道2连接到 PCIe 通道 1、RX 通道3连接到 PCIe 通道0。 类似   地、TX 端遵循相同的连接来连接我的外设(TX 通道0至 PCIe 通道2、TX 通道1至 PCIe 通道3、TX 通道2至 PCIe 通道1、TX 通道3至 PCIe 通道0)。

转接驱动器中通道的互换是否适用于 x4 PCIe 设备通信?  Tx 侧和 Rx 侧都需要将通道0分组到通道0、通道1分组到通道1、以此类推。

此致、

Boosun.T.K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Boosun、

    将 PCIe 通道互换到 DS160PR410通道的方式将正常工作、例如、不需要将通道0连接到通道0。 DS160PR410是一款线性模拟转接驱动器、不具备区分一条通道和另一条通道的智能。  

    此致、Nasser