This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1042I:我们的 TUSB1042I 能否替代 PTN36241G+FUSB340TMX

Guru**** 2522740 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1042I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/990768/tusb1042i-can-our-tusb1042i-replace-ptn36241g-fusb340tmx

器件型号:TUSB1042I

大家好、

我想检查我们是否有集成解决方案来替换以下器件? TUSB1042I 可以工作吗?

对于 USB 3.1、(Type C 5Gbps)

PTN36241G:   USB 数据驱动器芯片

FUSB340TMX:   USB 数据交换芯片

PCMF1USB3SZ:  ESD 保护

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的 TUSB1042I 可用于替换  FUSB340TMX 和 PTN36241G。 TUSB1042I 还支持第2代操作。 如果客户正在寻找仅限第1代 的器件、也可以使用 TUSB542I。 两个器件仍需要外部 ESD。