This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD232:IC 烧写、原理图审阅、

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD232
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1158102/sn65hvd232-ic-burns-schematic-review

器件型号:SN65HVD232

大家好、我 在我的设计中使用了 SN65HVD232、它与 ST32F103C8T6相连。 在连接到总线时、IC 有时会毫无理由地烧坏。 我在这里附上了原理图、请检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关如何添加瞬态电压保护、请参阅数据表的第11.2.2和13节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalisankar、

    除了 Clemens 的评论、因为我同意 CAN 总线上应该有一些保护、所以在发生这种损坏时、应用中是否会发生特别的情况?

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

          在连接到总线时、IC 烧坏、3.3V 和 GND 线短路。 一旦我移除 IC、一切都正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalisankar、

    您能否提供有关该应用的更多详细信息? CAN IC 连接到总线时不应立即烧坏。 听起来好像 CANH 和/或 CANL 引脚会立即发生损坏、从而将 CANH 上的3.3V 电源上拉电阻与 CANL 上的接地连接短路。  

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

          该应用程序用于监控电池和负载参数。 电池 BMS 和负载具有终端电阻器、因此我没有在 CANH 和 CANL 线路中添加和电阻器。 此外、CAN 线路中没有上拉或下拉电阻器。 当我在电池和负载之间的总线上热插拔设备时、有时 CAN IC 仅在我的电路中出现故障。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

            感谢您的建议。 我在这里附加了修改后的 PCB 布局。 请检查并告知我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kalisankar、

    您是否了解了插入/连接时 CANH 和 CANL 上的信号? 如果器件的不同节点具有不同的接地电位、则可能会在连接期间导致严重的电压差。

    此外、您是否知道 BMS 的有效端接强度?

    最棒的

    Danny