This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286:信号到 FPGA 的映射

Guru**** 2929150 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286, SN65LVDS4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160044/ds90cr286-mapping-of-signals-to-fpga

器件型号:DS90CR286
主题中讨论的其他器件: SN65LVDS4

在我们的项目中、我们将 DS90CR286用作 Camlink 接收器 IC、需要将 RXOut 信号映射到 FPGA。 我们使用的 FPGA 仅支持1.8V 组。 因此、请为此映射目的建议一个电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议查看 用于1.8V 应用的 SN65LVDS4。  

    但是、我还建议使用3.3V LVDS 器件来满足任何额外的通道要求;连接电压转换器、将3.3V 转换为所需的1.8V。   请参阅如何使用3.3V LVDS 驱动器/接收器+电平转换器支持1.8V 信号、以进一步帮助实施、谢谢。

    此致、

    Michael。