This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP403:最小 DE 低电平

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TFP401, TFP403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1160122/tfp403-minimum-de-low

器件型号:TFP403
主题中讨论的其他器件:TFP401

您好!

我目前正在使用 TFP401、但 TFP401的最小 DE 低电平时间太长(128像素时钟)、因此我想替换它。

数据表(图11)中提到了 TFP403的最小 DE 低电平时间、但数据表中没有相应的值。

从 TFP401切换到 TFP403时、是否有可能获得更短的 DE 低电平时序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    TFP401和 TFP403之间的区别在于其引脚排列、两者之间的时序规格相同、因此在从 TFP401切换至403时、不能缩短 DE 低电平时序。

    谢谢

    David