This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:在不同信号分配模式之间切换所需的时间段

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159740/ds280df810-time-period-needed-for-switching-between-different-signal-distribution-mode

器件型号:DS280DF810

尊敬的香槟:

您能不能建议在不同的信号分配模式之间切换时所需的时间周期是多少?

我的客户正在考虑切换到 交叉模式作为安全备份。 因此、我们想了解为该开关预留的时间是多少?

CDR 采集时间记录为100ms。 这是我们需要预留的时间吗? 谢谢!

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、您答对了、由于交叉点位于该器件中的 CDR 块之前、因此将信号切换到另一个通道需要经过 CDR 锁定采集时间。

    谢谢、
    Drew