This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001-Q1:VCC 时电容的额定电压

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159799/tpd4e001-q1-voltage-rating-of-the-cap-at-vcc

器件型号:TPD4E001-Q1

大家好、

我是否可以知道应该选择0.1uF 电容作为 Vcc 旁路电容的额定电压? 该应用适用于 USB ESD 保护、 ESD±6kV。

谢谢

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ESD 事件没有太多能量、因此它们不会产生足够的电荷来显著增加电容器的电压。 (这就是 ESD 保护电路将电流路由到电源电容器中的原因。) 您无需增加电容器的额定值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。 如果 VCLAMP 典型值为16V、客户可以选择16V 额定电容?Ω、这意味着什么

    谢谢

    斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Scarlett:

    您的理解是正确的、由于 VCLAMP 为16V (典型值)、这是电容器将看到的直流电压。  

    此致、

    Sebastian