This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002A:原理图审阅

Guru**** 2928560 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159584/tusb1002a-schematic-review

器件型号:TUSB1002A

尊敬的 TI 团队:

您能帮您检查 TUSB1002A 的原理图吗? 原理图如下所示:

此外、在调试 USB3.1眼图信号时、如何配置 CH1和 CH2的 EQ1-EQ2和 CFG1-CFG2以提高眼图的质量、以及如何选择和修补相关的电阻值?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否与 TUSB1002A 分享原理图中与 TUSB1002A 之间的相互关系、以便我进行详细回顾?

    对于 CFG、我会将其设置为11作为起点、  

    对于 EQ、它需要与尽可能接近的通道损耗匹配。 您可以使用1dB/英寸损耗作为10G 数据速率的估算值。 例如、如果您有6in 布线、则损耗为6dB、EQ 也需要设置为接近6dB。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    原理图的部分如下所示:

    e2e.ti.com/.../TUSB1002A-Schematic.pdf

    此外、CH1&CH2的 EQ1-EQ2和 CFG1-CFG2的哪个数字对应于您之前的回复中的值?

    如果导线长度为7.2英寸、如何设置值(电阻值和焊锡膏在附件中的位置)?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请看我的评论。

    对于 CFG、如果查看表3、设置11对应于 CFG0和 CFG1分别为"F"和"F"。  

    如果您看表1、"F"意味着保持 CFG0和 CFG1引脚断开(NC)。

    相同的概念也适用于 EQ。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TXP&TXN 是 CPU 输出信号、TXP&TXN CN 是连接到外部的连接器;RXP&RXN 是 CPU 输入信号、RXP&RXN CN 是连接到外部的连接器。

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    则 需要在 TXP&TXN CN 上安装交流耦合电容。  

    谢谢

    David