This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP401A:HDMI 差分对串联电容器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TFP401A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1159604/tfp401a-hdmi-diff-pairs-series-capacitors

器件型号:TFP401A
主题中讨论的其他器件: DM388

您好!
我们现在正在开发采用1920x1080 60Hz LCD 面板和 TMS320DM388处理器的器件。

Type-C 连接器和 USB 电缆用于将 HDMI 信号从处理器板传输到 LCD 面板板。 我对高速 TMDS 差分对(3xData 和1xClock)上的交流耦合电容器有疑问。 我是否应该在高速线路上设置0、1uF 电容器? 如果需要、我是否应该在主机或器件侧放置电容器? 我现在在主机侧和从侧使用 ESD 保护 IC (TPD12S016PW)、在两侧使用铁氧体差分滤波器 DLP11SA900HL2B。 这种方法是否正确?
此致、Maxim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maxim

    HDMI 是3.3V 直流耦合接口。

    在 TMS320DM388方面、您可以参阅有关通过 Type-C 驱动 HDMI 的应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slla333/slla333.pdf。  

    在 TFP401A 上、您无法使用 Type-C 连接器、因为 HDMI 交替模式不支持此实现 它必须是 HDMI、如下所示。

    对于 Type-C、您还需要 一个 PD 控制器、该控制器可以在 TMS320DM388端支持 HDMI 交替模式。  

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David
    我不使用 USB 交替模式。 我们的应用中不需要它。 我仅在固定位置使用 USB 电缆、器件外壳内有两个 Type-C 连接器。 USB 连接器和电缆放置在我们的器件箱内、用户无法访问它们。 我们不使用转接驱动器和交叉点开关。 我们使用该连接、例如具有单根导线和差分对的公共电缆。
    此致、Maxim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxim

    在这种情况下、为什么 HDMI 是3.3V 直流耦合接口、因此不仅仅是直流耦合? 进行交流耦合的原因是什么?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David
    我认为、在我们的案例中、串行电容器排除了在两个电路板(处理器板和 LCD 面板板)上电时出现直通电流的可能性。
    此致、Maxim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maxim

    DM388和 TFP410A 均设计为兼容 HDMI/DVI、这要求接口为直流耦合。 例如、HDMI 规范要求每个数据/时钟线路单端输出摆幅电压(Vswing)介于400mV 和600mV 之间、最大高电平电压为<= AVCC (3.3V)+ 10mV。 TFP401A 数据/时钟信号通过50欧姆电阻器(单端)端接至 AVcc (3.3V)、因此直流电平为3.3V、如果接口是交流耦合、则没有任何正摆幅的余量。

    如果添加任何正摆幅、直流电平可能会超过 TFP401A 最大绝对条件并损坏它。 您可以尝试添加一个下拉电阻器、例如 DM388侧的499欧姆电阻器、该电阻器将灌电流侧的直流电平下拉至3.3V*499/(499+50)= 2.999V、这可以为正负电压摆幅提供所需的余量。 但我不知道 DM388或 TFP401A 是否可以支持此类实现、因为它超出了两种器件的设计用途。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、David
    非常感谢您的回答。 我不会在 HDMI 线路上添加任何电容器。
    此致、Maxim