This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65988:TPS65988DH 的 PJT 设置

Guru**** 2986210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013720/tps65988-pjt-setting-for-tps65988dh

器件型号:TPS65988

您好!

使用的原始 PJT 设置为附加。  现在、我们需要更改我们的硬件设计、而不使用 PP2来提供5V @端口2。  我们将使用另一个配置为"协商端口1源 PDO 1 "的未使用 GPIO 来启用外部5V 开关。  但是、如果我在0x27寄存器中将 PP2配置为禁用、我不知道如何在第二端口的0x32寄存器中配置源 PDO-1的"SwitchSource"。  请在此处提供您的意见。

谢谢、

安东尼

e2e.ti.com/.../TPS65988DH_5F00_6_5F00_1_5F00_1.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    您将在0x27中保持 PP2启用、并将 GPIO 事件分配给外部开关。 在0x32中使用 PP2作为开关源。

    因此、该外部开关只提供5V 电压、20V 电压来自 PP4、原始5V 电源是否仍提供5V 电压或其他什么?

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

     端口2有两个外部开关(源路径)。  一个用于5V、另一个用于 HV。  根据提供的 pjt i、最初5V 源路径在内部通过 PP2、但现在他们希望将其更改为由 GPIO 控制的外部5V 开关。  如果我仍在0x27中使能 PP2、并在0x32中将 PP2用作5V 的开关源、则会有两条5V 路径(PP2和外部开关)同时并行运行。  这不应该是我们想要的结果。

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    我知道、如果要使用外部5V、他们必须确保断开原始5V 至 PPHV 的连接、他们还可以遵循类似 EVM 的方法、其中5V 至20V 的可变直流/直流转换器直接连接到 PPHV 的输入端。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在确认 PP_HV2未连接后、我们将 PD FW PJT 更改为已连接、以在以下波形中配置 GPIO0 CH4)为"端口1源 PDO-0"以启用5V 开关。  正如您在下面看到的、当插入接收设备时、我们可以使用 GPIO0按预期启用电源开关、但由于未知原因、GPIO0很快被驱动为低电平、VBUS2相应地下降。  造成这种结果的原因可能是什么?

    通道1:VBUS2

    通道2:CC2

    通道3:CC1

    CJ4:GPIO0

    谢谢、

    安东尼

    e2e.ti.com/.../TPS65988DH_5F00_6_5F00_1_5F00_1_5F00_New.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    pjt 文件看起来正确。

    您是否看到电流限制事件? RDO 电流是多少? GPIO0只连接到这个外部开关-对吗?

    供参考、网站中有一个新的 GUI 6.1.2。 请制定升级计划。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我刚刚发现、我们无法为 客户的硬件设计将此 GPIO 定义为"经过协商的端口1源 PDO 1 "。  根据我在 EVM 上的测量结果、该 GPIO 的行为如下所示。  它将在大约100ms 内升高到高电平,然后在一段时间内降低到低电平,最后恢复到高电平。

    这与客户先前的测量结果一致。  由于它们使用此 GPIO 来使能电源开关为 VBUS 提供5V 电压、当 GPIO 在中间变为低电平时、VBUS 将变为0V、并且将重复进行重新连接。

    我还尝试使用另一个 GPIO、即使是"PP2开关打开"事件、但仍然无法用于它们、因为它们的 PPHV2未连接。  (我们确认只有当 PPHV2上有有效的5V 电压时、此事件才会变为高电平。)

    因此、这里的结论是、我找不到任何合适的 GPIO 事件来满足它们的要求。  我是否可以就实现这一目标的任何其他可能性发表意见?

    谢谢、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    Peter 目前不在办公室、下周回来后、他将能够提供反馈。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您认为您今天可以提供评论吗?

    谢谢、

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    我认为这不是正确的行为。 GPIO 在用作 IO 驱动程序时不应像这样切换。

    在 EVM 上进行测量意味着什么? 您使用的是默认 pjt 或客户 pjt、以及 EVM IO 驱动/连接到的是什么?

    我使用默认的 pjt、仅监控 PB_PDO_0 (EVM 上的 R158)、它在从5V 切换至20V 时不会切换开-关-开、即使是采用 TT 设置、它的行为应如下所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    当  我连接到 仅 支持5V 灌电流的 HDMI 软件狗时、我将使用默认 PJT 和 GPIO0 (@R173)配置为"Port-1 source PDO 0 Negotiated (端口1源 PDO 0协商)"。  (不支持20V)。  我也可以在 TPS6599x EVM 上看到相同的行为。  请使用仅5V 的灌电流器件帮助澄清这一点。

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    那么、该 GPIO0连接到哪里、如何配置 pjt 以使用 GPIO0? EVM 输入来自可变直流/直流转换器、并通过 TT 配置 GPIO14和15。 我使用电源双组进行5V 灌电流、很明显、R158 (PB_PDO_0)不会切换、因为它是5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我加载 GUI 模板并仅更改 GPIO0的定义(请参阅随附的 PJT)。  我知道、GPIO0仅连接到 EVM 上的 R173。  可以仔细检查一下吗?

    谢谢、

    安东尼

    e2e.ti.com/.../TPS65988DH_5F00_Advanced_5F00_v6_5F00_1_5F00_2.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    我在 R173上使用了 pjt 文件和探头、当连接到5V 灌电流时、我看不到如下所示的双导通状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您的时间刻度在波形屏幕截图中为100us。  您能不能尝试使其像100ms/div 那样大?  根据我之前的测量结果、该 GPIO 将保持高电平大约100ms、然后变为低电平。

    我尝试使用 GUI6.4.17中的默认模板在994AD EVM 上进行测试、将 GPIO4配置为事件14 (sourcepdo1contract 端口2)。  下面的结果似乎与988DH 相同。  因此、我认为这应该与我们在 FW 中配置 GPIO 事件行为的方式相关。

    对于 Type-C 5V 情况(非 PD)、该 GPIO4永远不会恢复为高电平。  我认为这是因为没有建立 PD 协议。

    对于 PD 5V 情况、如上所述、它将在100ms 左右处于高电平、并降至低电平、最终恢复为高电平

    安东尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    我看到它们、我需要进一步调试。 我会告诉你。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    在客户设计中、他们能否使用 PP4 (EXT)而不是 PP2 (INT)?

    在此设置中、GPIO0不会切换两次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PP4已用于具有20V 源 PDO 的源路径、因此不能用于5V 源路径控制。

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这可能会起作用、因为您所需的只是启用外部开关的触发器。 您可以使用 PP3并分配给 VBUS2。 他们没有使用端口1 -正确吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    PP3已经被分配为 VBUS1的接收路径、GPIO16也已经被用于控制这个接收路径。  对我来说、这似乎是不可行的。

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安东尼

    好的、在这种情况下、我需要为此提交一份 FW Jira。

    我们会回来的。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    我在电子邮件中发送了固件补丁。

    此致、

    Peter