This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65981EVM:3D 模型

Guru**** 2932030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65981EVM, TPS65981, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013145/tps65981evm-3d-models

器件型号:TPS65981EVM
主题中讨论的其他器件: TPS65986EVMDP-EXPANSION-EVMTPS65981TPS65987D

您好!

你好。 我有一位客户想要 EVM 的3D 模型或测量。 请参阅以下他的查询、以供您参考。 非常感谢。

是否可以获得 TPS65981EVM、TPS65986EVM 和 DP-EXPANSION-EVM 电路板的图纸或最好的3D 模型? 我们将它们整合到设计中、机械尺寸将非常有用。

如果是3D 模型、.step 文件将起作用。 我不需要有关所有组件的完整详细信息、只需要连接器类型和位置的整体封装尺寸。

www.ti.com/.../TPS65981EVM

www.ti.com/.../

https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=DP-EXPANSION-EVM

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我认为我们没有3D 模型、但我将深入研究并返回给您。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    你好。 感谢您的更新。 如何测量上述 EVM?

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我将在明天通过电子邮件向您发送 EVM 原理图、您将能够在其中查看布局并查看其测量信息。 但是、遗憾的是、我们不再支持 DP_Expansion EVM。  

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    你好。 一旦我收到 EVM 的原理图、是否可以向客户分享? 请提供建议。 谢谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    是的、我认为可以与客户分享这些内容。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    你好。 您是否已经向我发送了有关 EVM 原理图和测量结果的电子邮件? 谢谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    不、我尚未发送、我正在与我的团队合作获取 TPS65981 EVM 的原理图。 一旦我找到他们、我会将他们发送到您的电子邮件中、我将在下周初之前将他们发送给您。 TPS65986现在也是 NRND、因此我认为无法发送该器件的 EVM 原理图。  

    客户使用旧版 PD 器件的原因是什么? 我建议他们查看 TPS65987D。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    你好。 此查询的任何更新。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    是的、由于这是一个较旧的器件、我正在等待我的团队确保能够发送正确的 EVM 原理图。 您是否能够与客户合作指导他们使用 TPS65987D?

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    你好。 客户只想知道特定 EVM 的测量值、因为他想将 TI 的 EVM 集成到他们的设计中、这就是他们想要知道机械尺寸或#D 模型的原因。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我认为、对于我们的 TPS65981/2/6等较旧器件、测量值应该相同。 我找到了其他 EVM 的 PCB、看起来尺寸为2000mil x 2000mil。我将尝试将 PCB 发送给您。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    你好。 是否有任何更新? 我没有收到任何有关此问题的电子邮件。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我已重新发送该电子邮件、请进行检查。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    你好。 我已经收到您的电子邮件、并将其发送给我们的客户。 感谢您的支持。 非常感谢。 客户有问题或澄清后、我将回复此主题。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    没问题、 很高兴我能提供帮助。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    你好。 我会给您发送一封电子邮件。 请帮助检查。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    是的、我已经提供了一个回复。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    你好。 我有一封关于您的最新电子邮件。 您已经收到了吗? 请提供建议。 谢谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    遗憾的是、我们没有该器件的相同类型的用户指南、因此测量结果不在此处。 但是、我能够找到标有测量值的 Altium 板设计、并已将其发送给您。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    你好。 我发送电子邮件并跟进您的电子邮件。 请帮助您了解详情。 非常感谢。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    请检查您的电子邮件中是否有您请求的文件。

    谢谢、

    哈里