This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65983B:最新的应用定制工具和固件基本映像下载。

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B, TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013113/tps65983b-latest-application-customization-tool-and-fw-base-image-download

器件型号:TPS65983B
主题中讨论的其他器件: TPS65988TPS65987

您好!

我正在与 Titan Ridge 和 TPS65983b 一起进行 TBT3设计、并希望下载最新的应用定制工具和 FW basei 图像。

请帮帮我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有本地 FAE 联系人? 我将与我的团队合作、了解我们如何分享这一点。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的锁死 FAE 是 Pizzolante、 输入 Enzo < v-pizzolante@ TI com >

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经与 FAE 沟通过。 请联系他、他应该能够帮助您并向您发送工具信息。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    谢谢你。 我正在与我们的 FAE 交流,当我获得工具时,我会将您的答案标记为“这解决了我的问题”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    很抱歉在我之前的回复中拼写错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没问题、是的、请在后面单击按钮。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    我当地的 FAE 告诉我、tps65892、tps65987和 tps65988的 GUI 适用于 tps65983b。 但是、过去情况并非如此、此 GUI 不提供 tps65983b 的选择。 你能就此向我提供建议吗?

    谢谢、Lyubomir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyubomir、

    我将与我的团队一起检查此问题、并在接下来的几天内与您联系。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lyubomir、

    请再次咨询 FAE、我已通知他正确的 GUI 和固件。

    谢谢、

    哈里