This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261-Q1:是否仅连接 USB3和 USB2未连接?

Guru**** 2766635 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009730/tusb9261-q1-only-usb3-connected-and-usb2-unconnected

器件型号:TUSB9261-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB9261

尊敬的 TI:

我将 TUSB9261与 Nvidia Jetson Nano 配合使用。

我想知道   是否可以仅将 TUSB9261用于 连接的 USB3而不连接 USB2?

我的 Jetson nano 发现 TUSB9261仅连接了 USB2、而不是仅连接了 USB3、因此此配置出现问题。 (USB2到 USB2和 USB3到 USB3之间的连接正常)。

是否可以确认只在连接 USB3的情况下工作?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

      您是否意味着仅在 PCB 上连接 USB3并使 USB2悬空?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    是的、只有 USB3被连接并且 USB2悬空。  

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维:

       它将起作用、但仅适用于 USB3。  

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    它仅适用于 USB3。 我必须连接 USB2。

    固件为 TUSB926x_Firmware_v1.05。

    我不明白。

    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    戴维:

        如果在 PCB 上同时连接 USB2和 USB3、USB2和 USB3都可以正常工作?

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论如何、您都需要同时连接 USB2和 USB3、否则它不符合 USB 规范。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

     如果 DP 和 DM 断开连接、USB 3.0连接是否不工作?  始终需要 VBUS。

    为了符合 USB 规范、USB 2.0和 USB 3.0都应如 Brian 所述进行连接、但如果 DP 和 DM 未连接、我仍然希望 TUSB9261在 USB 3.0下工作。

    此致、

    JMMN