This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDM050-Q1:SN65LVDM050-Q1

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDM050-Q1, SN65LVDM050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012423/sn65lvdm050-q1-sn65lvdm050-q1

器件型号:SN65LVDM050-Q1
主题中讨论的其他器件: SN65LVDM050

尊敬的 TI 支持:

我对 SN65LVDM050-Q1器件型号有疑问。
在其数据表(即 SGLS128A−2002年7月−2008年4月修订)中、提及收发器的运行速率可高达500Mbps、对于驱动器和接收器、其功耗特性为200MHz。

我们在多个电路板上针对这些特性实施了此组件。


我还检查了以下技术文档:。 SLLS324J–1998年12月–2009年7月修订(用于 SN65LVDM050)。
对于200MHz 下的功耗(对于驱动器和接收器)、给出了相同的特性、但表1显示最大数据速率等于100Mbps (->50MHz)。


我的问题如下:我是否应该考虑与 SN65LVDM050-Q1相同的数据速率? 或者、您能否确认 SN65LVDM050-Q1在100MHz (即200Mbps)下工作正常?

我确实有一些疑虑、因为我确实希望这两个组件都非常相似。

提前感谢您、
Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc

    请给我几天时间来检查 SN65LVDM050-Q1和  SN65LVDM050之间是否存在差异。

    但这两者之间的开关规格各不相同、因此我相信您可以使用  SN65LVDM050数据表中针对  SN65LVDM050-Q1的表1中的最大数据速率。 但是、让我检查并确保情况确实如此。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marc

    很抱歉、这一个上的延迟、两个器件之间的裸片相同、因此您可以使用  SN65LVDM050数据表中针对   SN65LVDM050-Q1的表1中的最大数据速率。 但我不确定 SN65LVDM050-Q1的最大数据速率为何为500Mbps。

    谢谢

    David