This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TNETE2201B:SYNC 问题

Guru**** 2668255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1011900/tnete2201b-sync-issue

器件型号:TNETE2201B

您好、Nasser、  

 您能否回答此事件不会发生、Autonego / C / code 除外?

以下 E2E 已锁定、因此我提出一个相关问题。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/977447/tnete2201b-sync-issue

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将在接下来的2天内向您介绍这一点。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我期待您的调查。

    此致、

    TTD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    您目前是否有任何更新?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 美国时间星期一下午,我应该发表意见。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据与其他同事的讨论、我们在评估期间未观察到或报告过这种 RBC 拉伸。

    此致、、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    感谢你的答复。  

    我知道您没有这  一 RBC 拉伸问题的路线原因。

    目前、当更改 LCKREFN、例如高→低→高时、输出正确的62.5MHz 时钟、SYNC 也是高电平。

    它是否是正确的权变措施?  

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是正确的解决方法。 这是一种可靠的权变措施、每次都能正常工作。

    此致、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、  

    感谢你的答复。

    我理解权变措施是正确的。

    经证实、当 SYNCEN 脉冲时、RBC0的扩展已解决、通信已线性启动。
    根据数据表、SYNCEN 似乎启用/禁用了在 PLL 之后生成 SYNC 信号的电路。
    它在切换 SYNCEN 时恢复。 这不仅是因为 PLL 没有拉入信号、而且 TNETE2201BPJW 中的同步检测电路可能无法正常工作吗?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RBCO 的扩展会导致信号相对于 PLL 被锁定的点发生漂移。 PLL 无法拉入信号、因此、通过脉冲 SYNCEN 信号、我们重新启动 PLL、现在能够在 RBCO 扩展后锁定信号。

    此致、、Nasser