This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB564:此器件的最大工作电流是多少?#39?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB564

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009922/tusb564-what-s-the-max-operating-current-for-this-part

器件型号:TUSB564

大家好、

我的客户在其应用中使用 TUSB564、无法在数据表中找到最大工作电流。

您能帮您检查并提供一些建议吗?

谢谢。

James

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    您可以在该器件的激活模式(USB +DP 交替模式、最高功耗)下为其预算最大300mA 的电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    感谢您的回复。

    我的客户询问最大功率(W)是多少? 我们是否有任何计算表?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    此器件的最大功耗为~800mW。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    我们是否有任何替代解决方案来替代 TUSB564? 客户需要 Q 级器件...

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、此器件没有 Q100等级。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    如何计算800mW?

    从300mA*3.3V 开始,大约660mW?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    我相信您有一个拼写错误、300mA * 3.3V = 990mW。 建议使用300mA 电流、以便为电路中可能使用的附加上拉电阻器留出余量。 我希望 TUSB564在其最大功耗水平(3.3V *~242mA =~800mW)下消耗~242mA (最大值)。