This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987+TPS55288

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288EVM-045, TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010078/tps65987d-tps65987-tps55288

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS55288EVM-045TPS65987EVMTPS55288TPS65987USB-C-PD-DUO-EVM

你好

我有:

TPS65987EVM + TPS55288EVM-045

我在尝试使用 TPS65987向 TPS55288发送 i2c 命令时遇到困难、我甚至遵循了"slvaeq7.pf"、但运气不好、有人能帮我分步提供帮助吗?

e2e.ti.com/.../2148.test.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    您应该会看到以下 I2C 主设备设置的应用手册: https://www.ti.com/lit/an/slvae18/slvae18.pdf

    从您的项目文件中、似乎没有输入 I2C 主设备事件、您可以通过单击设置->显示 I2C 主设备事件表来查看这些事件。 您将需要输入您希望 PD 控制器发送到另一个器件的数据。

    此外、在0x62中、我注意到您在端口1下输入了索引数量和起始索引、请将它们移至"通用"。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2746.test.pjt

    是否有文档提供了设置功率接收器的示例? 使用苹果 Macbook 电源提取20V 电源? (还是任何其他电源轨?)  我认为我做得不对、这里是更新的配置文件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    是的、您似乎已经为 I2C 主设备配置了两个端口、并且还在端口控制寄存器上选择了启动/处理源功能、但如果您希望 PD 控制器仅用作接收设备、则需要更改为接收设备。  

    此外、这是更新后的项目文件吗? 我仍然没有看到任何 I2C 主设备事件被输入。

    我建议您在产品页面上观看这些教程、以帮助配置器件: https://training.ti.com/how-evaluate-and-configure-our-usb-type-c-pd-controllers

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我需要同时执行灌电流和拉电流
    2) 2)  在程序中、哪里/我看不到 I2C 主设备事件?
    3) 3) GUI PD 日志在程序中的什么位置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    要同时执行这两个操作、您需要选择拉电流和灌电流的过程交换、并取消选择启动拉电流和灌电流的交换。

    我在上一次对 I2C 主设备事件的答复中提到过、您需要转至 设置->显示 I2C 主设备事件表。

    我不确定我是否理解您的最后一个问题、您是否在问如何捕获 PD 日志? 如果是这样、您将需要 PD 分析仪、例如来自总相位的 PD 分析仪。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ->没有"Show I2C Master Events Table"、只有 "Show I2C Control Events Table"

    -> 您将需要同时选择源设备和接收设备的处理交换、并取消选择源设备和接收设备的启动交换。

    是这样吗?

    下面是更新后的配置文件、并进行了更改

    e2e.ti.com/.../8358.test.pjt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相关问题、我正在使用

    USB-C-PD-DUO-EVM 评估板

    对于测试、  

    我正在使用 Type-C 电缆将拉电流直接连接到灌电流、并将电源应用到灌电流板、但是 灌电流9V 15V 20V 按钮没有响应、这是否意味着板载(灌电流)固件存在问题? 如果是、我是否可以使用默认固件重新发布它?  

    我在应用程序中找到的位置只有:

    此外、我已经将 USB-C-PD-DUO-EVM 拆分为两个单独的板、为了闪存接收板、我相互堆叠并将跳线设置为 SNK


    但是、如果我使用以下命令:器件>重新刷写 EVM 固件(恢复)>、然后选择"tps65987_POWER_Dudo_mode_sink_evm_flash_image.bin"、则会得到错误/SPI 错误、尽管设置显示 SPI 工作正常

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    是的、这是正确的 I2C 事件选项、端口控制看起来不错。

    对于默认固件、是的看起来是正确的、您将能够刷写这些项目设置。 为了对不同的板进行编程、我相信有一个跳线可用于选择哪个板。  

    要协商灌电流侧的其他电压、首先必须按下拉电流板上的相应按钮、这将更新板的拉电流能力、然后在灌电流侧、 当您针对您在源板上选择的电压按下同一个按钮时、它将在之后与之协商。

    我建议您看一下这里、请参阅以下视频: USB-C-PD-DUO EVM 视频

    谢谢、

    哈里