This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826EVM:如何设置 RMII 从模式测试

Guru**** 2856500 points

Other Parts Discussed in Thread: USB-2-MDIO, DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1010658/dp83826evm-how-to-setting-for-rmii-slave-mode-test

器件型号:DP83826EVM
主题中讨论的其他器件:USB-2-MDIODP83826I

专家您好!

我们的客户正在评估 DP83826EM 以替代竞争对手的器件。

因此我需要您的支持。

他们希望测试和评估 RMII 从模式。

 用户指南中的"铜"是什么意思、即 MII/RMII 至铜外壳?

您能给我 提供 RMII 从模式测试的测试设置程序吗?

谢谢、BR、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    1. "铜"表示 PHY 的 MDI 侧或电缆侧
    2. 要配置 RMII 从模式、必须设置寄存器0x0468的位[3]。

    请记住、在 RMII 从模式下、您需要一个来自进入 XI 引脚的振荡器的50MHz 信号。 这意味着您必须使用缓冲器为 MAC 和 PHY 器件提供时钟、或者 MAC 必须为 PHY 提供50MHz 信号。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的友好反馈。

    我有另一个问题。

    关于适用于 Windows 的 MSP430驱动程序、该驱动程序是否不支持 Windows7-32位?

    我们客户的测试设置 PC 为 Win7-32位。

    此驱动程序未安装在 Win7-32位版本中。

    如果您有用于 Win7-32位的驱动程序、可以发送吗?

    BR、

    Michael  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您是否需要 MSP430驱动程序、因为测试设置 PC 在连接到 EVM 时无法检测 COM 端口? 或者、您是否需要驱动程序才能将寄存器读取/写入 PHY。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我们需要用于 EVM 的 MSP430驱动程序。

    可以发送吗?

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    驱动程序应该已经被闪存到 EVM 上的 MSP430中。 如果您尝试读取/写入 DP83826上的寄存器、则可以使用下面链接的 USB-2-MDIO 工具。

    https://www.ti.com/tool/USB-2-MDIO

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    以下是更多信息和新查询。

    当我们在连接 EVM 和 PC 后检查 PC 的设备管理器(Win7、32位)时、会发现未知设备。

    您可以检查驱动程序吗?

    另一个查询。

    我们的客户希望获得结温。 DP83826I 的规格(最小值)。

    没有规格。 环境规格除外。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我对100Base-TX 测试的合规性测试配置有疑问。

    当我们在数据表上检查10Base-T 测试的寄存器说明时、我们似乎可以将寄存器设置为传输随机位数据。

    但我们找不到用于100Base-TX 测试模式使能的0x0428寄存器。

    我们的客户想知道 、100Mbps 下合规性测试的标准或参考是什么。

    我们如何为此设置相关寄存器、如10Base-T?

    换句话说、我们需要在 100Mbps 下进行 MDI 合规性测试的所有寄存器和设置值。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    MSP430驱动程序可在以下链接中找到:  

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html

     下面的链接是一个应用手册、您可以在其中根据数据表中的其他规格计算结温:

    https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    以下链接是有关如何设置 DP83822进行合规性测试的应用手册。 它也适用于 DP83826:

    https://www.ti.com/lit/an/snla266/snla266.pdf

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    关于 MSP430驱动程序、我们已经安装了该驱动程序。 但 Win7-32位操作系统无法正常工作。

    如今 、大多数公司都在使用 Win10、而 Win10没有问题。

    但是、一些公司仍然使用 Win7。

    您是否在 Win7-32位版本中检查了此驱动程序? 没有问题吗?

    结温的更多信息、我们已经知道了这份文档。

    但我们的客户希望了解官方规范。 TI 的产品。

    请 提供此数据。

    关于100Base-Tx 测试模式、寄存器0x0428的信息位于 DP83822数据表中、但 DP83826上没有。

    我们可以在 DP83826上设置该寄存器吗?

    如果是、为什么该寄存器不对数据表进行评论?

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    1. 有关 MSP430驱动程序的问题、请联系 MSP430团队。
    2. 我们不会描述结温的特征、因此我无法提供官方值。 如果您要查找最高结温、则可以使用数据表中指定的最高环境温度、并使用应用手册中的公式计算该温度。
    3. 如果您正在进行 PMA 合规性测试、则不需要该寄存器0x0027和0x0428。 您所需的所有寄存器都位于我在上一次答复中链接的应用手册中。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我在下面找到了与 Tj 相关的线程。

    (+) DP83826I:DP83826I 的 TJ_max -接口论坛-接口- TI E2E 支持论坛

    也许我认为这些数据可以通过电子邮件传送

    您可以通过电子邮件(michael.jeong@arrow.com)将其发送给我吗?

    我不知道该部件的功率。 所以我需要你的帮助。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我成功联系了回复您提到的主题的工程师、下面是他的陈述:

    结温取决于环境温度、功率耗散等 根据布局和工作模式、预计温度大约比环境温度高5C-10C。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我对 RMII TX 时钟移位有疑问。

    当我检查 DP83822时、最长延迟时间为3.5ns。

    如果我在 DP83826中设置"RMII TX 时钟偏移"使能、最大延迟时间是多少?

     DP83826中是否没有"RMII RX 时钟移位"?

    * DP83826数据表

    * DP83822数据表

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    DP83822数据表的屏幕截图展示了 DP83826不支持的 RGMII 接口。 在 DP83826数据表中、这些位是保留的。 RMII 没有 RX_CLK、因为只有一个基于 RMII 标准的时钟。  

    关于 RMII TX 时钟移位的延迟、我将不得不咨询我的团队、我将最迟在星期三回复。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的回复。

    我将等待您的反馈。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    没问题。 我会在收到回复后尽快回复您。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    您是否从团队那里获得了该信息?

    我收到了客户的另一个请求。

    请您检查并回复吗?

    环境温度。 规格 (TA)=-40 ~+85℃、您能否向我们发送测试条件和官方规范。  外壳温度

    Ex)试验 B'd,室温。 等等

    温度 规格对我们的客户非常重要。

    他们必须在产品上注意。

    他们正在使用 EVM 评估我们的产品。

    因此、请帮助他们最终选择我们的产品。

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    很抱歉耽误你的时间。 我仍在尝试从我的团队获取延迟时间值。 我还会询问他们温度规格以及我是否可以向您提供。 我将在星期一之前作出答复。 如果还有任何延迟、我会告诉您。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    1. RMII TX 时钟移位的最大延迟应为4ns。
    2. 对于环境温度规格、我们通常将器件浸泡在最低/最高环境温度、直到我们确信器件周围的温度符合规格。 我们还在这些温度下测试数据表规格、以确保它们在整个温度范围内保持一致。
    3. 我们不确定"外壳温度"是什么意思。 您能再澄清一下吗? 客户对他们需要这些温度规格有什么顾虑?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我想验证配置、以便在此 EVM 上测试 RMII 从模式。

    首先、我想尽量减少硬件设置、但如果可能、我想通过 MDIO/MDC 设置寄存器。

    您可以检查一下并为我提供其他相关设置吗?

    下面是我设置为增强模式的设置。

    案例-1:设置为最小化。

     1) 1)硬件集

       应用50MHz 振荡器时钟、而不是25MHz 晶体。

      2) 2)寄存器设置

       请发送相关寄存器和值吗?

    案例-2:另一组

      1) 1)硬件集

        

      2) 2)寄存器设置

       请发送相关寄存器和值吗?

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    让我为您研究一下这个问题。 我将最迟在周五返回给您。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否尝试将寄存器0x0017的位7设置为1、并查看是否将其设置为 RMII 从模式?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我分别询问了案例-1 "设置为最小化"和案例-2 "另一组"、就像上面的线程一样。

    您说过什么"将寄存器0x0017的位7设置为1"、您是说它已添加到我的案例2中"设置时钟"?

    在案例1中、附加的寄存器组是什么?

    请将每个案例发送给我吗?

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    我还有一个问题、如下所示。

    当我在数据表中查看它时、我找不到自举引脚。

    信息是否正确? 还是拼写错误?

    BR、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    根据我的理解、案例1和案例2是相同的。 通过将器件设置为 RMII 从模式、器件将配置为接收50MHz 时钟基准、而不是25MHz 时钟基准。 本质上、您正在尝试通过寄存器写入而不是硬件搭接将器件设置为 RMII 从模式、对吧? 此外、50MHz 时钟基准必须来自 MAC 或外部振荡器。 它不是由器件生成的东西。

    有关自举引脚的信息、请参阅数据表的第9.4.1节。 您能否尝试设置寄存器0x0017的位7并查看是否将器件置于 RMII 从模式?

    此致、

    Adrian Kam