This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:应用原理图

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214, HD3SS213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1007030/hd3ss214-application-schematic

器件型号:HD3SS214
主题中讨论的其他器件: HD3SS213

大家好、

我在 MXM 板上有一个带有内部 GPU 的最后一代 Intel 处理器和一个外部 GPU。

HD3SS214的用途是将其中一个源切换为定向到一个 DisplayPort 显示屏。

您是否有此案例的应用原理图、只需确保。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 HD3SS213 EVM 原理图作为参考。 HD3SS213与 HD3SS214引脚对引脚兼容。

    e2e.ti.com/.../5875.hd3ss213_5F00_evm.pdf

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将进行检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对数据表第11页上的 AUX/DDC 开关控制逻辑有疑问。

    第一列中的"M"是什么意思?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    M = VDD/2、您可以使用电阻分压器网络、如数据表的图8-2所示。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     关于 HD3SS213 EVM、为相同功能(A 至 C 和 B 至 C)获取2个不同跳线(JMP4和 JMP13)的目标是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、如果我们要在"标准"模式(AUX 开关)下使用 IC、我们必须使用表7-1 (数据表第11页)的案例1和2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    JMP4为 AUX_SEL、JMP13为 DX_SEL。 请参阅表7-1、可以设置 AUX_SEL 和 DX_SEL 以在 AUX 和 DDC 之间选择不同的切换选项。

    如果您仅使用 AUX 而不是 DDC、则案例1和2将正常。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何上传屏幕截图?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    回复该主题时、您可以选择"插入"->"图像/视频/文件"->"上传"。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我针对  HD3SS214做了以下电路原理图。

    没关系吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.主链路上的交流耦合电容和 AUX 是否已安装在 Intel GPU 和外部 GPU 中? 如果是、则无需在主链路和 AUX 上设置电容器。

    2、AUXN 上的100K 上拉电阻和 AUXP 上的100k 下拉电阻、它们是否已经被组装在 GPU 侧?

    3.如何处理3.3V DP_PWR?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不理解第三个问题。

    请您解释一下。

    谢谢。

    米歇尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael

    我假设内部 GPU 和外部 GPU 都提供3.3V DP 电源? 在这种情况下、您在两个 GPU 之间切换时是否在两个 DP 电源之间切换?  

    谢谢

    David