Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792, TIDA-050047, TIDA-050045
主题中讨论的其他器件: BQ25792、 TIDA-050047、 TIDA-050045
大家好、团队成员
我对 TPS25750有几个问题:
- TPS25750具有多个 GPIO 引脚、是否可以利用这些 GPIO 进行一些基本逻辑控制? 例如、如果满足某些条件、GPIO 引脚输出高电平。
- 对于 DRP 应用、使用 TI 电池充电器(以 BQ25792为例)、TPS25750将自动调整 BQ25792 OTG 输出电压? (高电压源电源由 BQ25792通过使用 OTG 模式对电池放电供电。)
- 对于具有 BQ 电池充电功能的 DRP 应用、是否可以为具有 BQ25792的 TPS25750提供3.3V 电压以减少一个5V 稳压器? 由于 TPS25750可调节 OTG 输出电压、BQ25792也可提供5V 电压
提前感谢。