This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NS16C2552:采样时序

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: NS16C2552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013004/ns16c2552-sampling-timing

器件型号:NS16C2552

大家好、

我有两个问题。

1、内部计数器在16x 时钟下的采样操作。

 数据表 P32 "采样时钟允许在每个位的6/16至7/16点对数据进行采样。"

这是专门在时钟的上升沿还是下降沿完成的?

我想采样是与6/16时钟的下降沿同步完成的。

如"在第8个16X 时钟上"所述、起始位为第8个时钟。

为什么数据和起始位之间存在差异?

"RSR 运行描述如下。

1:在起始位的下降沿、一个内部定时器在16倍时钟时开始计数。

 在第8个16X 时钟上、大约在起始位的中间、逻辑电平被采样。

 在第8个16X 时钟上、大约在起始位的中间、逻辑电平被采样。

 如果检测到逻辑0、则验证起始位。"

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenji、

    很抱歉耽误你的时间。 这些部件的专家已不在办公室、但明天将回来。

    此致、

    Eric Hackett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    实际上、我们没有该器件的内部设计文件(2011年收购 National Semi 后、器件被纳入 TI 产品系列)、因此我无法肯定内部16x 时钟将在什么位置采样。 我还假设在16x 时钟的第6个下降沿之后有一些低纳秒延迟。  

    通常、我会听到 UART 采样是在第8个16x 时钟脉冲上完成的、因为它是16x 时钟的中点。 因此、使用第6个和第7个中点进行采样的数据看起来是奇数的。 我不确定为什么器件规格为使用6/7是数据的采样点。 如果 RX 上的传入/接收数据有一点慢(波特率 比器件的波特率慢)、那么使用第8个位的起始位和第6/7个数据位的起始位可能会偏移某种采样误差。  

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobbi-San、

    感谢您的回答。

    我还有一个问题要补充。

    当接收到的数据时钟早于进行采样的接收器的设置时钟、在对停止位(6/16点)进行采样后、下一个开始位的下降沿将在16个时钟完成之前进入。

    在这种情况下、哪一项是(1)或(2)?

    (1)在下降边沿时、停止位时钟被取消、并且开始位开始计数。

    (2)在停止位的第16个点时钟之后、开始位的时钟开始。

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobbi-San、

    我们期待您的快速响应。

    提前感谢您。

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kenji、

    我相信您提供的第一个条件是:

    [引用 userid="315668" URL"~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013004/ns16c2552-sampling-timing/3747701 #3747701"](1)在下降沿时、停止位时钟被取消、开始位开始计数。[/quot]

    应为 true。 如果器件对 STOP 进行了正确采样、则应停止16x 时钟、并等待看到 START 条件的另一个下降沿。 否则、我们会看到、随着发送的数据包越来越多、通信 UART 器件的两个时钟(真正波特率)之间的差异将随着发送的数据包越来越多而开始更快地去同步。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    发送和接收之间的波特率实际上有多大差异?

    如果传输和接收之间的通信速度有很大差异、则会发生通信错误。

    设备 A ->设备 B (设备 A:NS16C2552、设备 B:内置 CPU 的 SCI 通信)

    传输:9600 bps

    接收:9700bps

    这种通信速度差异是否会导致问题?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    我还有一个问题和一个更正要做。

    ・器件 A←器件 B (器件 A:NS16C2552、器件 B:具有内置 CPU 的 SCI 通信)

    设备 A:9600bps 设置

    器件 B:9700bps 设置(相对于9600bps 误差约为1%)

    数据从设备 B 发送并由设备接收。 器件 A 中出现奇偶校验错误


    当器件 B 的波特率中的误差超过0.95%时、就会发生此错误;当它小于此值时、通信是正常的。

    [问题]

    PC16552DV/NOPB 和 NS16C2552TVA/NOPB 允许的波特率误差是多少?

    此致、

    Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于两个器件都运行16倍采样、因此波特率不匹配应该非常相似。

    主要影响因素是两个 UART 器件之间的不匹配误差。 根据我的读数、假设 1个起始位8个数据位和1个停止位(这意味着各个差异应最大为2%)、两者之间的4%差异应是允许的最大差值。 但是、如果总位数多于或少于总位数、则此百分比误差会发生变化。  

    -Bobby