This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3243E:TI/MAX3243EIPWR 功耗问题

Guru**** 2981820 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013833/max3243e-ti-max3243eipwr-power-consumption-question

器件型号:MAX3243E

尊敬的 TI 成员:

我们使用 TI RS232 收发 器解决方案 TI/MAX3243EIPWR、并测量每个状态的功耗。

未连接 RS232设备。

(1)短怠速:110.5mW

(2)现代待机功耗:114.16mW

请参阅以下  TI/MAX3243EIPWR、 禁用自动断电(无负载)与测量之间存在很大差异。

是否需要使用 EC 的任何设置?

下面是我们的方框图。

谢谢你。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关您使用的测试设置、连接了哪些设备、使用了哪些探头、引脚上进行了哪些连接等的任何信息? 我知道您说没有连接 RS232设备、但电源轨上还有其他连接吗?

    同时、我将检查使用了什么测试设置来实现我们的结果。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris、

    它不连接测试 RS232设备。

    没有其他器件可与电源轨共享。

    如何测量:请参阅下面的原理图、我们将电流表级联到黄色电源路径下。

    谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TI 测试用例、在器件未驱动任何负载的情况下测量该值。

    VCC=3.3V 或5V。 Forceoff_bar=Forceon=VCC。 然后、DOUT 和 RIN 应浮动而不附加任何内容。 然后、您应该将 Din 拉至 VCC 或 GND。

    我无法查看您的原理图、因为它模糊了。 您是否能够上传分辨率更高的原理图图像或 pdf?

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您是否愿意向我提供您的电子邮件?

    我可以发送 pdf 原理图文件。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、马克思、

    Chris 实际上在本周的剩余时间都不在办公室工作。 如果您愿意、可以将 PDF (duynguyen@ti.com)发送给我、我可以将您转发给 Chris。 我怀疑他会在下周的星期一回来。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们当前的设计:

    (1) VCC=5V、Forceoff_bar=Forceon=VCC

    (2) DOUT 和 RIN 悬空。

    2.

    (1)我尝试 将 Din 拉至 Vcc。 功耗是相同的。

    (2)我尝试 将 Din 拉至 GND。  功耗是相同的。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、马克思、

    我将继续对此进行研究。 同时、您认为该器件可能会损坏吗? 您是否已尝试更换它并再次运行此测试? 这也是该器件发生故障的唯一测试。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我在上周五进行了这项测试。

    (1)将 Din 拉至 Vcc (4.7K 欧姆):5次

    (2)将 Din 拉至 GND (4.7K 欧姆):5次

    检查功耗后、我还使用 COM 端口鼠标检查 S0 (Win10 OS 运行模式)下的 RS232功能。 正常工作。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、马克思、

    您是否能够发送 V+/V-波形的示波器截图? 此 COM 端口鼠标是否可以检查器件是否能够正常发送和接收信号?

    此外、我在原理图中没有看到电荷泵电容器、原理图中的其他位置是否包含电荷泵电容器。

    您是否能够更换设备并验证另一台设备是否发生了相同的问题?

    最棒的

    Chris