This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:SGMII 眼图问题。

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009804/dp83867is-sgmii-eye-diagram-issue

器件型号:DP83867IS

各位专家、您好!

我使用的是通过 SGMII 接口实现 CPU 的 DP83867IS。  

从 PHY 到 CPU 的眼图看起来不错、而从 CPU 到 PHY 的眼图非常糟糕。

有什么建议吗?

谢谢

Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我有一些建议:

    1. 您能否验证 SGMII 布线是否具有100欧姆差分阻抗?
    2. 您是否能够执行误码率测试以查看眼图是否仍然可以接受?
    3. PHY 到 CPU 的眼图正常、因此 CPU 的发送端可能存在问题。 您可以尝试从 CPU 端检查问题。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian、您好、 感谢您的快速响应。

    对于1/、当然、它的阻抗必须为100欧姆。

    对于2/、我复制了下面的眼罩、它必须在左侧失效。

    对于3/、我们在内部检查 CPU。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SGMII Rx 对的输入阻抗是多少? 我没有找到任何有关这方面的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    SGMII Rx 对的输入阻抗为100欧姆差分。

    如果在检查 CPU 后仍有问题、请告诉我。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有一个 CPU 评估板、它使用与其他供应商相同的 CPU 和 PHY、波形看起来不错。  

    另一个问题是、对于 DP83867、封装引脚与其内部裸片之间的飞行时间是多少?或者导线的长度是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您的应用是否需要此信息?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果内部线/飞行时间过长、 则上升沿会出现毛刺脉冲或 STEP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我们已在 SGMII 模式下对 DP83867进行了广泛测试、并且未在上升沿观察到任何毛刺脉冲或阶跃。 内部导线的长度应过短、不会导致任何问题。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    很抱歉、延迟很长、我们最近做了很多测试、我们甚至切断了 PHY 引脚侧的导线、波形仍然很好、因此我们完全确信 DP83867 SGMII 输入中存在错误。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我有几个问题:

    1. 您是否已使用另一个 DP83867或另一个 PHY 尝试过此操作并发现了相同的问题?
    2. 在原始示波器捕获中、您在哪里测量信号? 它位于 DP83867的 SGMII 引脚还是其他位置?
    3. 更确切地说、在您的最新捕获中、它测量的是 CPU 传输的信号、但 CPU 未连接到 PHY、对吧?

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    对于1/、我有另一个具有相同 CPU 和不同 PHY 的电路板、眼图要好得多、因为连接非常简单、只需通过交流耦合电容器连接 CPU 和 PHY。

    表示2. 所有测量均在 DP83867的 SGMII 引脚上进行。

    对于3/、是的、切断 PHY 端的导线。

    我们还使用 TDR 进行了测量、TDR 将显示阻抗曲线、我们发现 DP83867的内部阻抗大幅下降、几乎为32欧姆。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    让我就此咨询我的团队。 我可以最迟在周一返回给您。

    此致、

    Adrian Kam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、非常感谢。  

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    我有以下问题/建议:

    1. 您能否将 DP83867设置为环回 SGMII 并查看从 CPU 到 PHY 的问题是否也显示从 PHY 到 CPU?
    2. 您能否共享 CPU 的发送器输出电压和抖动规格?
    3. 是否可以在 CPU 侧进行一些测量、并查看您是否发现了相同的问题? 测量 CPU 的 SGMII 输出时、您是否要将其终止100欧姆、然后再进行测量?

    此致、

    Adrian Kam