This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUXHS4212:寻求满足客户需求的解决方案

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUXHS4212, HD3SS3411

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013461/tmuxhs4212-seek-a-solution-for-customer-s-needs

器件型号:TMUXHS4212
主题中讨论的其他器件: HD3SS3411

大家好、

我的客户需要:

他们希望通过 PCIe 开关、PCIe Gen3 x8连接两个 FPGA、然后指定在工作;时要运行的 FPGA

这意味着两个 FPGA 要共享 SERDES 资源、但它们不能同时工作、它们是互斥的、我们可以 控制 PCIe 开关来指定要工作的 FPGA。

拓扑如下所示:

请帮助我找到一款满足客户需求的 PCIe 交换机、最好告诉我如何进行连接、因为我刚开始联系此应用、谢谢!

此致、

刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy:

       TMUXHS4212是 PCIe Gen3多路复用器的理想器件。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的回复。

    我认为 为了满足客户的需求、HD3SS3411单通道 差分2:1多路复用器/多路信号分离器是可以的、对吗?

    一旦使能控制选择了通道、信号就可以在 HD3SS3411?通道中双向传输

    或者、我们需要使用 TMUXHS4212 双通道差分2:1多路复用器/ 1:2多路信号分离器来满足客户的需求?

    谢谢,

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy:

         PCIe 至少需要两个通道、一个用于 TX、一个用于 RX。 HD3SS3411只有一个通道、PCIe 应用需要两个 HD3SS3411、但 TMUXHS4212只需要一个。

    Regars、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您的帮助、我的客户 现在正在评估 TMUXHS4212。

    此致、

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、脑

    最近、我的客户正在执行一个新项目、并将使用更多路由开关、PCIe3、4等、速度超过10G、 例如 TMUXHS4212等。 我们是否有任何相关材料的介绍材料? 可以将其发送给我吗? 我想与客户进行深入沟通、详细介绍我们的这些产品。  谢谢、我的电子邮件是 wenlong-liu@ti.com。

    此致、

    刘德华

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将讨论移至电子邮件