Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR
我不知道如何实施1000BASE-T 自协商下一页。
我正在尝试让 DP83867IR 在1000BASE-T FULL DEDEEX、主/从自动模式下运行。
问题 A.
为了启用1000BASE-T 自协商、除了用于传统10BASE-T 和100BASE-TX 的基本页面外、
我理解、阅读并理解 IEE 802.3ab 标准的第28节需要(1)至(4)的下一页。
(1)消息页面。
(设置8 1000BASE-T)
(2)未格式化的第1页。
(耗尽、主设备等...)
(3)未格式化的第2页。
(用于主器件/从器件确定的随机种子位)
(4)消息页面。
(设置1为空)
但是、(1)至(4)中的下一页寄存器是
只有地址0x0007。
我认为(1)至(4)不能在一个寄存器中注册。
我阅读了数据表、但似乎没有提到、所以
请告诉我处理方法。
此外、未格式化的第2页中随机种子位的随机数。
它是否由 IC 自动生成?
问题 B.
自协商下页发送寄存器(ANNPTR)、地址0x0007
位14:ACK
位12:ACK2
位11:tog_tx
是否正确地认识到上述内容在 IC 中处理、并且用户无需执行诸如这些位状态的读取和写入控制等处理?