This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR905Q-Q1:无法在兼容模式下将图片传输到 UR124芯片

Guru**** 2815195 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR241, DS90UR124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1013571/ds90ur905q-q1-cannot-transmit-picture-to-ur124-chip-in-compatibility-mode

器件型号:DS90UR905Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UR241DS90UR124

我们的设计包括 DS90UR905芯片、可在兼容模式下以24位将图片传输到较早的 DS90UR214。
DS90UR214设计在 DE HS VS 上使用位21 22 23。
由于某种原因、当我们通过 DS90UR905传输图片时、无法在这些引脚上接收任何内容。 当使用 UR124时、它们会正常运行。
我们在除21 22 23之外的所有引脚上获得正确的信号(测试信号16KHz)。 CLK 正确。 Lck = 1。
我们有什么问题吗? 连接图随附。
如果我们有任何问题,请告诉我们,我们应该尝试什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    连接看起来正常。 您是否尝试将 UR905设置为反向模式而不是使用寄存器选项?

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们尝试重新存储所有内容、并使用这些 HW 引脚进行模式选择。 更高位不进行填充的其他原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    请告诉我们附加测试的结果-除此之外、我们将集思广益、探讨为何不会通过更高的位、但目前没有明显的结果  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、 我们有 CONFIG[1:0]= 10:连接到 DS90UR241。 否则为所有默认设置。

    我们在除21 22 23之外的所有引脚上都看到了信号。  

    相同的信号被馈送至包括 DE HS VS 在内的所有引脚。

    我们尝试使用 REG2、这对信号有一定影响(同步变得不稳定)、对21 22 23没有影响。

    您能否模拟这种情况并告诉我们您的一方是否一切正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dmitry、

    是否在905侧同时馈送 R[7]/B[7]/G[7]信号?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、请参阅红色连接图。 我们将16KHz (DE)信号馈送到包括 DE VS HS 在内的所有引脚。  

    除了21 22 23之外、我们在 UR241的所有引脚上都得到该信号。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    您能否在此处分享两端的实际原理图? 您发布的图片看起来只是我们数据表中的典型应用图。  

    我仍然看不到这种情况发生的任何明显原因。 目前、我们没有为这些器件提供任何仿真模型-这两种模型都是我们产品系列中的传统器件、因此、即使手头上有硬件进行这种连接并在我们的端进行尝试、也可能是目前的一个难题。 但请同时分享您的原理图、我将进行介绍。

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    241的原理图不是我们的、因此我们没有它。 241电路板在124芯片上工作正常。 所附设计原理图。 与您的参考完全相同。  我们尝试了几种不同的电路板、几种 IC、它们都是相同的。 在接收器上没有更高的位。

    .e2e.ti.com/.../vb_5F00_FPD2dev_5F00_V3R2.PDF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dmitry、

    从原理图中可以看到、默认填充电阻将 HS/VS/DE 输入硬接至 GND 以及 B5/B6/B7:

    是这样吗?

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有这些电阻器都已移除开发板上的电阻器、外部 DE 信号将馈送到所有0..23、DE、VS、HS 引脚。 因此、所有27个引脚都馈送相同的信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是实际电路板的图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    好的、目前我看不到发生这种情况的任何原因、但下周我们将检查这些传统器件是否有任何可用于仿真您的设置的开发硬件、并检查我们看到的内容。  

    感谢您的耐心等待

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您可以快速尝试该方案、并确认您已使其正常工作、这将是完美的。 我们尝试了几乎所有内容、勘误表或任何应用手册中都没有任何内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    好的、请给我们几天时间、看看我们是否可以找到适用于这些传统器件的任何电路板、我们会回来的  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对此的支持。 如果我们能提供任何帮助、请告诉我。 我们在这里确实需要一些分辨率。 我不想回到124芯片。 理想情况下、我们希望通过一个简单的设计支持各种 IC。 根据您的文档、这似乎是可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    我今天能够在我们的存储空间中找到 UR905和 UR124的电路板、因此我们正在努力使其通电、连接、并为 PCLK+输入信号设置函数发生器、因此一旦我们启动并运行、我将通知您  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    我帮助 Casey 设置了 UR905+UR124、我可能发现了问题。 UR905共有27个 LVCMOS 并行输入引脚、UR124共有24个 LVCMOS 并行输出引脚。 总共有21个输入/输出引脚对。 请参阅下表中引脚之间的关系:

    DS90UR905 -> DS90UR124
    R2 -> ROUT0

    R3 -> ROUT1

    R4 -> ROUT2
    R5 -> ROUT3
    R6 -> ROUT4
    R7 -> ROUT5
    G2 -> ROUT6
    G3 -> ROUT7
    G4 -> ROUT8
    G5 -> ROUT9
    G6 -> ROUT10
    G7 -> ROUT11
    B2 -> ROUT12
    B3 -> ROUT13
    B4 -> ROUT14
    B5 -> ROUT15
    B6 -> ROUT16
    B7 -> ROUT17
    HS -> ROUT18
    Vs -> ROUT19
    DE -> ROUT20

    输入引脚 R0、R1、G0、G1、B0、 UR905上的 B1在该配置中不执行任何操作。 在该处施加的任何信号都不会传递到连接的 UR124。 UR124上的 ROUT21-23引脚不会输出此配置中的任何内容。 您正在经历预期行为。

    在提供的原理图中、您将 LCD0连接到 R0。 您需要更改此设置并将 LCD0连接到 R2。 并根据上面提供的表 I 进行后续更改。

    最棒的

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Justin、

    我们是否有办法 在兼容模式下将信息从 UR905传递到位21 22 23到 UR124? 这些位用于我们与之交互的传统 UR124设计中的 HS VS DE。 我们无法更改传统器件。  

    因此,UR905与 UR124不是真正向后兼容的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    UR905与 UR124兼容。 正如 Justin 所解释的、在配对两个器件时、21位从 SER 传递到 DES、这允许您传输18bpp + HS/VS/DE。 无法重新配置在该模式下使用 UR124的 MSB 或 LSB。 此特定配对始终使用 UR124的 LSB ROUT[0]-ROUT[20]、因此如果要将此特定配对用于18位颜色、则需要调整 UR124设计。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这不是 我们的"兼容性"意识。

    我想知道为什么应用手册或勘误表中不包含这些非常重要的信息? 我们完全依赖兼容性、并且只有非常有限的功能。 如果手册或勘误表中披露了这些信息、 我们不会在最后一个月内抽出毛发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    例如、如果我们使用 UR241和 C124 (我们处理的传统设计之一)、我们是否能在"兼容性"方面获得同样的惊喜? 在触发器之前,我们应该注意到的任何已知兼容性限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitry、

    很抱歉、这种情况给您带来了困难、我同意可以在器件文档中更清楚地说明这一点、以避免混淆。 实际上、在 DS90UR907等较新器件中、数据表文档(查看 UR907数据表中的表7)更清楚地说明了这一点、但在 UR905发布时、未明确包括这一点。 UR905数据表仅提及在与向后兼容配置配对时应检查颜色映射、因此、请在将来随时与我们联系、以便在设计阶段提供有关此类主题的支持。  

    对于 UR241至 C124兼容性、您将能够以与 UR241至 UR124或 C241至 C124相同的方式使用所有24位。 唯一的区别在于链路侧的 FPD II 编码、其中 UR241采用 LSFR 随机发生器来改善直流平衡。 如果您将其关闭、通过设置 RAOFF = H (需要与 C124配对)、则 UR241将像 C241一样工作。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听起来不错。 然后我们将继续进行 UR241设计。 感谢你的帮助。