This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300:串联连接

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR36506, TVS3300, TVS2700, INA229, ATL431LI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1009625/tvs3300-series-connection

器件型号:TVS3300
主题中讨论的其他器件:LMR36506TVS2700INA229ATL431LI

我有一个应用、其中工作电压为3V 至60V (首选高达65V)、最大钳位电压为70V。 它将用于保护 LMR36506和 INA229的输入。 是否可以串联使用 TVS3300和 TVS2700? 或者、您能否建议使用外部 MOSFET 且具有低成本、静态电流和小尺寸的另一种解决方案? 任何电路都需要由电源轨供电、以便在断电时能够防止突发瞬变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    理论上、这可以正常工作、但我们无法保证 Vrwm 会线性增加、因为我们不对此进行测试。 有关更多详细信息、请参阅此类似的 E2E 主题: https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1004400/tvs3300-tvs-diodes-in-series?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TVS3300%20in%20series# 

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、这个链接似乎对我不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我的错误。 我没有意识到这是来自内部论坛的。 基本而言、您需要注意的主要问题是、使用2个串联的 TVS 二极管时、钳位电压会高得多。 这是因为接地的电阻路径将比只接一条的路径更高。 需要对 该组合运行浪涌测试、以确保 VCLAMP 不超过系统瞬态绝对最大值  

    此致、

    Matt Smith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在研究 平缓钳位 TVS 的其他选项、因为 TVS3300和 TVS2700的组合钳位电压已经微不足道。

    我想将 TVS 二极管与 MOSFET 并联、例如 Diodes Incorporated DM6017LFDF、其额定电压为65V、 RDS (on)非常低。 我会使用外部比较器来控制 MOSFET。

    您认为 ATL431LI 的速度是否足够快、足以有效应对作为开环比较器运行的8/20us 浪涌? 我看到的另一种选择可能是使用长尾对作为比较器、而 ATL431LI 只是用作电压基准。

    我想将从 HV 轨获取的电流限制为仅几个10s 的 uA 最大值、因此比较器或基准最好是从我的直流/直流3.3V 电源轨运行。 LMR36506的 BOOT 引脚(3.3V + 3.15V)可能用于驱动 MOSFET 栅极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    ATL431LI 的脉冲响应可在数据表中找到。 下面是脉冲响应。 请记住、ATL431LI 的绝对最大值为18mA 阴极电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我的回答是否回答了您的问题? 如果您有任何后续问题、请告诉我

    最棒的

    Abhishek