This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:无 TBT、使用 TUSB1046或 TS3USB3000E?

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TUSB1146

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1012494/tps65994ad-no-tbt-use-tusb1046-or-ts3usb3000e

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件: TUSB1146

您好!
我们希望使用 TPS65994AD 在 Intel TigerLake 平台上实现 USB + DP 交替模式解决方案。 不使用 TBT (不使用 I2C2 连接到英特尔 PMC 的 I2C)。 我们还使用 TS3USB3000ESERAS 作为 TCSS_AUX 或 USB2.0交换机。 CPU 的 TCSS_TX/RX 将直接连接插座。 设计是否起作用? 或者、我仍然遵循 TPS65994AD 的规范将 TUSB1046用作开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    让我检查一下、我们可能还需要 TUSB1046团队的帮助。 下周初我将再次与您讨论这一问题。

    谢谢、

    哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    、您能在这里提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有可共享的方框图? 对于 Type-C 上的 USB + DP 交替模式、您可以使用 TUSB1046或 TUSB1146。

    谢谢

    David